This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:离线开关降压设计

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28700-Q1, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006197/ucc28911-offline-switcher-buck-design

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件: UCC28700-Q1UCC28700
我们正在开发一款成本敏感型器件、该器件将由电动汽车中的48V/60V 锂电池组供电。 总的来说、该器件的主要组件将具有一个 MCU 和一个 GSM 模块。 在汽车条件下、我们可以看到由于电感组件而导致400V 浪涌的负载突降、如此 Maxim 应用手册中所述。 以下是我们要查找的规格
输入电压:标称值为70V 至40V、在负载突降期间可达到400V
输出首选选项:4.4V、正常负载为500mA、通信时 GSM 具有2A (每4ms 0.5ms)突发电流能力
第二种输出选项:(12V 至35V)之间的任何输出电压、GSM 突发的输出功率大于8W。
主要设计标准:总 BOM 成本低
第二个设计标准:低 PCB 面积
我们来看看 TI 的离线转换器。 它们是否能够满足上述规格?
谢谢、此致、Prithvi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    适用于12W 以下应用 的 UCC28911、因此该设计适用于任何一种应用。  该器件不具有 Q1额定值。  如果您需要针对汽车应用的 Q1额定值、UCC28700-Q1将适用于此应用并需要外部 FET。

    如果您决定继续使用 UCC28911设计、可以使用 Webench 设计工具为您生成包括物料清单在内的设计。  您可以在下一页找到 Webench 设计工具。

    https://www.ti.com/product/UCC28911?keyMatch=UCC28911&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    如果您确定需要 Q1额定值、以下链接将带您访问 UCC28700-Q1 Webench 设计工具来帮助您进行设计。

    https://www.ti.com/product/UCC28700?keyMatch=UCC28700&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的快速回答。 目前不需要 Q1额定值。

    对于 UCC28911、我在 Web Bench 中看到的唯一拓扑是反激式、而不是降压拓扑。 您还会看到这个吗?

    此外、正如我现在看到的、UCC28911的最大漏极电流约为1A。 那么、这是否能够在0.5ms 的持续时间内提供2A 的降压输出? 过流保护是否会生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我与同事讨论了这一点、 UCC28911的峰值 FET 电流限制为980mA、并在最大负载下以临界导通方式运行。  这会将最大平均输出电流设置为490mA。  因此 UCC28911将无法用于此应用。  UCC28911是额定功率最高的器件、具有德州仪器为此应用提供的内部 FET。

    对于此应用、UCC28911将在 PSR 反激式中工作。   另一种选择是在高侧降压中将 UCC28700-Q1与外部 FET 搭配使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的了解。 在这种情况下、对于 UCC28700、我找不到任何用于降压模式的资源、每个应用手册、webench 工具和电子表格计算工具都适用于反激式模式。 是否可以为在降压模式下使用 UCC28700提供任何指导?

    此外、除了 UCC28700、还有其他可在降压模式下运行的反激式控制器吗?

    [引用 userid="10681" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006197/ucc28911-offline-switcher-buck-design/3719040 #3719040"] in[/quot]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在咨询电源设计服务团队、了解他们在降压应用中如何使用 PSR 控制器进行设计的应用方面的情况。  这是一个独特的应用、它们是隐藏的挑战。

    我很快会回来的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专门在降压转换器中使用 UCC28700和 UCC28911器件的电源设计工程师分享了他的设计说明和 MathCAD 设计文件、我随附了这些文件供您参考。

    请注意、如果您没有 MathCAD、您可以通过以下链接从 PTC 下载免费试用版。 https://www.mathcad.com/

     

    e2e.ti.com/.../UCC28911-for-Buck.mcdxe2e.ti.com/.../DCM-CC_5F00_CV-Buck-calculations.pdf

    此致、