您好!
我需要实现负电压 VCOM。
我能否 通过将 VOUT 连接为 GND、将 GND 连接为-VOUT、从而使用 TPS8267x 实现这一目的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要实现负电压 VCOM。
我能否 通过将 VOUT 连接为 GND、将 GND 连接为-VOUT、从而使用 TPS8267x 实现这一目的?
您好、用户:
我不确定是否 可以将此模块用于负应用。
我们将检查并在周一之前通知您。
谢谢、
Stefano
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
您好!
是的、可以在反相降压/升压配置中使用此模块。 但是、根据您的应用的 VIN 和 VOUT、使用具有低 VIN 范围的降压转换器可能无法实现此目的。 原因是:"可施加到在反相降压/升压拓扑中运行的集成电路(IC)的输入电压小于在降压拓扑中运行的同一 IC 的输入电压。 产生此差异的原因是 IC 的接地引脚连接到(负)输出电压。 因此、器件上的输入电压为 VIN 至 VOUT、而不是 VIN 至接地。"
以下参考设计和博客提供了有关在此设置中使用降压转换器的更多详细信息: 3V 至11.5V 输入、1.5A、–5V 反相电源模块参考设计、 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-modify-a-step-down-converter-to-the-inverting-buck-boost-topology
此致、
Davor