请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 您好!
我们对有关 TPS22810安全工作区的更多详细信息感兴趣。
我 看到第12页的底部显示"该器件具有热保护功能。 因此、该器件可保护自身免受过热和过流情况造成的热损坏。 因此、在电路板设计人员不考虑任何特殊设计注意事项的情况下、从根本上满足安全工作区(SOA)要求。"
我们特别关注瞬态/浪涌电流:
- 数据表注释是否涵盖瞬态/浪涌、或者它是否仅适用于稳态运行?
- 我们在启动时测得的峰值电流瞬态约为3.5A、输入电压为12V。
- 您是否认为该瞬态将在器件的安全范围内?
谢谢、Keith