This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:安全工作区

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006737/tps22810-safe-operating-area

器件型号:TPS22810

您好!

我们对有关 TPS22810安全工作区的更多详细信息感兴趣。  

我 看到第12页的底部显示"该器件具有热保护功能。 因此、该器件可保护自身免受过热和过流情况造成的热损坏。 因此、在电路板设计人员不考虑任何特殊设计注意事项的情况下、从根本上满足安全工作区(SOA)要求。"

我们特别关注瞬态/浪涌电流:

  •  数据表注释是否涵盖瞬态/浪涌、或者它是否仅适用于稳态运行?
  • 我们在启动时测得的峰值电流瞬态约为3.5A、输入电压为12V。
  • 您是否认为该瞬态将在器件的安全范围内?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    本说明介绍了启动和直流。 如果器件在启动期间达到热关断状态、则会在器件损坏之前关闭。 虽然3.5A 浪涌似乎可以在您的系统中接受、但我建议添加更多 CT 电容以降低器件的斜坡速率。 除非有严格的时序要求、否则使用 DBV 封装时、浪涌电流会降低、从而显著降低风险、因为器件可能会在较高的环境温度下开始达到 TSD。

    谢谢、

    Shreyas