Other Parts Discussed in Thread: TPS51225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51225 尊敬的团队:
我的客户使用的是 TPS51225和此处所附的原理图。 通常、它具有12V 输入以及5V 和3.3V 双路输出。 3.3V 将用作 CPU 的电源。 以前、它们运行的一切都正常。 但是、一天、当3.3V 输出电压以12V 电压加电时、它会对 GND 短路。 然后、我的客户移除了 CPU、然后仍然没有3.3V 输出电压。 根据测试结果、他们认为 TPS51225已损坏、这进一步导致 CPU 损坏。
您能否给出一些建议、让他们在哪里进行测试、测试程序是什么以及如何进行调试?
e2e.ti.com/.../V3P3_5F00_A.pdf
谢谢!
迪伦