This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:输出对地短路

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006228/tps51225-output-short-to-gnd

器件型号:TPS51225

尊敬的团队:

我的客户使用的是 TPS51225和此处所附的原理图。 通常、它具有12V 输入以及5V 和3.3V 双路输出。 3.3V 将用作 CPU 的电源。 以前、它们运行的一切都正常。 但是、一天、当3.3V 输出电压以12V 电压加电时、它会对 GND 短路。 然后、我的客户移除了 CPU、然后仍然没有3.3V 输出电压。 根据测试结果、他们认为 TPS51225已损坏、这进一步导致 CPU 损坏。  

您能否给出一些建议、让他们在哪里进行测试、测试程序是什么以及如何进行调试?

e2e.ti.com/.../V3P3_5F00_A.pdf

谢谢!

迪伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我认为客户可以首先检查电源模块是否已损坏。

    我是该器件的所有者。 您可以在办公室直接与我讨论调试过程。

    此致、

    Andrew