This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:高电压下的 CC/CV 配置

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LMV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005700/lm5117-cc-cv-configuration-at-high-voltage

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LMV431

您好!

我尝试在 CC/CV 模式下使用 LM5117为10节锂离子电池组充电。 为此、我打算在电池进入饱和电荷时将 LM5117配置为恒定电流2A、输出电压为42V。

为此、我使用了应用手册 SNVA829、但由于 LMV431仅上升至30V、因此在选择精密电压基准时遇到困难。 我简短地搜索替代产品时、未得出任何支持足够高电压的结果。

我目前的想法是、也许应该使用一个与 LMV431串联的齐纳二极管(例如20V 齐纳电压)来降低基准电压要求。

这是否起作用? 但是、首先、我是否使用 LM5117实现了这一目的、从而朝着正确的方向前进?

谢谢、

k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    添加一个与基准串联的齐纳二极管以将阴极电压降低到规格限值内的想法将会奏效。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助。

    谢谢、

    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题,但很小。 控制 Vref 电压的电阻分压器的顶部应该位于 LMV431的阴极处、对吗?

    谢谢、

    k

    编辑:我将改为将其作为相关问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    不可以、顶部 FB 电阻器的放置应如上面参考的应用手册中所示。  您需要将电阻器放置在监控您想要调节的电压的位置。  谢谢。

    David。