请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5117 主题中讨论的其他器件: LMV431
您好!
我尝试在 CC/CV 模式下使用 LM5117为10节锂离子电池组充电。 为此、我打算在电池进入饱和电荷时将 LM5117配置为恒定电流2A、输出电压为42V。
为此、我使用了应用手册 SNVA829、但由于 LMV431仅上升至30V、因此在选择精密电压基准时遇到困难。 我简短地搜索替代产品时、未得出任何支持足够高电压的结果。
我目前的想法是、也许应该使用一个与 LMV431串联的齐纳二极管(例如20V 齐纳电压)来降低基准电压要求。
这是否起作用? 但是、首先、我是否使用 LM5117实现了这一目的、从而朝着正确的方向前进?
谢谢、
k