请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 你好、
我一直在阅读此帖子、因为我正忙于处理类似的应用程序。
我想使用典型的13.8V 充电器通过5V @ 3.1A 的 PMID 输出为我的锂电池充电。
对于备用电池、我仍然需要5V @ 3.1A。
电源/充电器将为 Raspberry PI 提供5V 电压、如果 PMID 输出高于5.2V 并将复位至4.8V 以下、Pi 将损坏。
我一直在测试以下示例、并努力使上述示例正常工作:

问题是:
在生产期间是否有任何寄存器可以更改、以确保上述功能正常工作、或者如果 PMID 遵循 VBUS 电压、寄存器是否始终恢复默认值?
在生产过程中、测试台能够处理比 Pi 更宽的电压、并且可以在那里进行设置。
此致、
Kallie