This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006201/bq25895-bq25895

器件型号:BQ25895

你好、

我一直在阅读此帖子、因为我正忙于处理类似的应用程序。

我想使用典型的13.8V 充电器通过5V @ 3.1A 的 PMID 输出为我的锂电池充电。

对于备用电池、我仍然需要5V @ 3.1A。

电源/充电器将为 Raspberry PI 提供5V 电压、如果 PMID 输出高于5.2V 并将复位至4.8V 以下、Pi 将损坏。

我一直在测试以下示例、并努力使上述示例正常工作:

问题是:

在生产期间是否有任何寄存器可以更改、以确保上述功能正常工作、或者如果 PMID 遵循 VBUS 电压、寄存器是否始终恢复默认值?

在生产过程中、测试台能够处理比 Pi 更宽的电压、并且可以在那里进行设置。

此致、

Kallie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallie、

    如果您正在寻找恒定电源、最好将 VSYS 与升压转换器搭配使用、以便为您的 RPI 供电。 正如另一个主题提到的、充电器只能充电器或执行升压模式操作。

    PMID 升压操作更适合在未充电时通过电池为手机或其他5V 器件充电。

    此致、

    Wyatt Keller