Other Parts Discussed in Thread: TPS62110-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62110 您好!
我们的供应商目前正在使用 TPS62110RSA。 由于交付问题、他们希望将其替换为 Q1类型的 TPS62110QRSARQ1或 EP 类型的 TPS62110MRSAREP。 从数据表中、我可以看到它们几乎是平装的。 在大多数情况下、Q1和 EP 类型具有更多保留空间。
它们是否相同且仅经过预先排序、或者它们的物理尺寸是否不同?
是否可以直接更换它们或让我们进行其他测试?
此致
Peter Bitz