This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:与 TPS62110-Q1或 TPS62110-EP 直接兼容?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006244/tps62110-directly-compatible-with-tps62110-q1-or-tps62110-ep

器件型号:TPS62110

您好!

我们的供应商目前正在使用 TPS62110RSA。  由于交付问题、他们希望将其替换为 Q1类型的 TPS62110QRSARQ1或 EP 类型的 TPS62110MRSAREP。 从数据表中、我可以看到它们几乎是平装的。 在大多数情况下、Q1和 EP 类型具有更多保留空间。

它们是否相同且仅经过预先排序、或者它们的物理尺寸是否不同?

是否可以直接更换它们或让我们进行其他测试?

此致

Peter Bitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您的理解是正确的。 TPS62110-Q1可直接放置、无需进行额外测试。

    谢谢、

    Nancy