请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6521825 大家好、TI 论坛、
有人能告诉我 TPS6521825数字输入引脚的最大输入电压是多少? 数据表中没有这样说。 具体而言、我想知道 PFI、PB、PWR_EN、SDA、SCL、 GPIO1 (配置为输入时)、GPIO3 (配置为输入时)和 AC_DET。 这些是否都具有相同的最大电压? 它是 IN_BIAS + 0.3V 还是有所不同?
谢谢!