This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521825:该器件上数字输入引脚的最大输入电压是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005991/tps6521825-what-is-the-maximum-input-voltage-for-digital-input-pins-on-this-part

器件型号:TPS6521825

大家好、TI 论坛、

有人能告诉我 TPS6521825数字输入引脚的最大输入电压是多少? 数据表中没有这样说。 具体而言、我想知道 PFI、PB、PWR_EN、SDA、SCL、 GPIO1 (配置为输入时)、GPIO3 (配置为输入时)和 AC_DET。 这些是否都具有相同的最大电压? 它是 IN_BIAS + 0.3V 还是有所不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、adevries、

    数据表规定、除非另有说明、否则所有引脚的绝对最大值均为7V;这是您在上面列出的引脚的指南。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您的回复。 您是否在讨论表7.1中的信息? (粘贴在下面)我不确定是否对这些引脚施加了-0.3至7V 的额定值、因为它显示"输出电压"。 但是、除非有任何其他信息、否则我将使用该电压范围作为指导。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、adevries、

    我建议参考几乎完全相同的 TPS65210D0表、这是具有不同 OTP 设置的同一父级 TPS65218xx 器件。 该器件还列出了最大输入电压。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、太棒了。 我要这个。 谢谢 Emily!