This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:短路问题

Guru**** 2504555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972835/lmz14202h-short-circuit-problems

器件型号:LMZ14202H

大家好、我的 LMZ14202HTZE/NOPB 有问题。 我使用电源在实验室工作台上测试我的电路、工作正常。 但是、当我使用简单的手动开关连接24V 时、结果会冒烟。 我测量的原因是这样、唯一的解释是24V 的上升时间。 没有尖峰、等等。 当我按下开关时、输入端的电压绝对为24V、但当我使用实验室电源时、电压缓慢上升至24V。 原理图。 为什么会发生这种情况? 我烧毁了14个 LMZ 转换器、因为它!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用开关时、您能否提供 VIN 和 VOUT 的波形?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有 VIN (见下文)。 LMZ 被立即烧掉、冒烟、我没有机会测量 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形、这很有帮助!

    嗯、VIN 不会超过绝对最大限制、所以让我们尝试一下:
    在按下开关前、取出一个正常工作的器件并将其禁用(将引脚3短接至 GND)。 一旦 VIN 达到调节值(根据提供的波形、~400uS)、释放短路以启用器件。 请捕获结果、VIN、VOUT 和输入电流。

    谢谢、
    Alejandro