请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14202H 大家好、我的 LMZ14202HTZE/NOPB 有问题。 我使用电源在实验室工作台上测试我的电路、工作正常。 但是、当我使用简单的手动开关连接24V 时、结果会冒烟。 我测量的原因是这样、唯一的解释是24V 的上升时间。 没有尖峰、等等。 当我按下开关时、输入端的电压绝对为24V、但当我使用实验室电源时、电压缓慢上升至24V。 原理图。 为什么会发生这种情况? 我烧毁了14个 LMZ 转换器、因为它!!!