This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:bq28Z610软件包启用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973079/bq28z610-bq28z610-pack-enable

器件型号:BQ28Z610

您好!

我们对 bq28Z610EVM 进行了一些修改、并尝试以稍微不同的方式处理 PACK 使能引脚。

在 bq28Z610 EVM 中、按钮通过具有 PACK+的 R1 VBAT 短路:

在我们的设计中、我们将开关 S1与电阻器 R1交换、D1直接连接到开关:

由于数据表中提到 PACK 引脚为 bq28Z610供电、我们假设它们没有指向 VBAT 的 PACK+短接、并且一旦初始化、bq28Z610就会通过 DSG MOSFET 完成此操作。

因此、我们希望我们可以避免填充 R1。 您对此有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    S1按钮用于将器件从关断状态唤醒、不需要该按钮、因为您也可以出于相同的目的将充电器连接到 PACK 引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们的器件是便携式的、它确实需要由用户唤醒、因此我们仍需要一个开关来运行。

    但是、在编写此文档时、我了解到需要将 PACK+连接到 PACK 引脚才能从充电器源唤醒。

    因此必须组装 R1、否则我们将无法仅从开关中从充电器唤醒、并且在电池未耗尽时也无法从电池中唤醒。

    此致、

    JC