请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您好!
我们对 bq28Z610EVM 进行了一些修改、并尝试以稍微不同的方式处理 PACK 使能引脚。
在 bq28Z610 EVM 中、按钮通过具有 PACK+的 R1 VBAT 短路:
在我们的设计中、我们将开关 S1与电阻器 R1交换、D1直接连接到开关:
由于数据表中提到 PACK 引脚为 bq28Z610供电、我们假设它们没有指向 VBAT 的 PACK+短接、并且一旦初始化、bq28Z610就会通过 DSG MOSFET 完成此操作。
因此、我们希望我们可以避免填充 R1。 您对此有什么看法吗?