This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150A-Q1:短路保护查询

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970542/tps62150a-q1-short-circuit-protection-inquiry

器件型号:TPS62150A-Q1

您好!

你好。 但愿你一切顺利。

我们的客户希望在其设计中使用 TPS62150A-Q1、并且希望保护5V VDD 输出、以防止对电池和 GND 短路。 因此、它们在电感器和反馈路径之间添加了一个通用二极管、有助于提供保护。 这是正确的方法吗? 此外、他们还想知道所连接电路中 D2的含义。




我们希望你能就此提出建议。 谢谢你/。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    您是否尝试保护我们的器件或连接到5V 输出的下游组件?

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。

    客户正在尝试保护我们的器件(TPS62150A-Q1)。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我不建议将二极管与电感器串联。

    鉴于该器件具有内置短路和热保护功能、您只需真正防止 Vout 和 Vin 之间的潜在短路、Vout 和 GND 之间可使用齐纳二极管进行保护、以防止 VOS 超过7V 绝对最大额定值。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。

    还有一点、我刚刚从客户那里获得了更新、他们还希望保护 Vout 引脚免受 Vbat (VIN 引脚)可能短路的影响。 您对他们如何实现这一目标有什么建议吗?


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我不确定此请求与上一请求有何不同。

    由于 VOS 引脚必须直接连接至 Vout、因此上述建议专门用于保护 VOS 引脚、因为该引脚具有7V 的绝对最大额定值、如果 Vout/VOS 意外地短接至 VIN/Vbatt、则可能超出该值。

    我可以添加的唯一附加详细信息是、我希望齐纳二极管放置在靠近初级输出电容器的位置(如果使用多个电容器、则最靠近 IC)、这也应该是连接 VOS 引脚的位置(开尔文连接)。

    此致、

    -Matt