您好!
你好。 但愿你一切顺利。
我们的客户希望在其设计中使用 TPS62150A-Q1、并且希望保护5V VDD 输出、以防止对电池和 GND 短路。 因此、它们在电感器和反馈路径之间添加了一个通用二极管、有助于提供保护。 这是正确的方法吗? 此外、他们还想知道所连接电路中 D2的含义。 
我们希望你能就此提出建议。 谢谢你/。
此致、
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。 但愿你一切顺利。
我们的客户希望在其设计中使用 TPS62150A-Q1、并且希望保护5V VDD 输出、以防止对电池和 GND 短路。 因此、它们在电感器和反馈路径之间添加了一个通用二极管、有助于提供保护。 这是正确的方法吗? 此外、他们还想知道所连接电路中 D2的含义。 
我们希望你能就此提出建议。 谢谢你/。
此致、
Cedrick
Cedrick、
我不确定此请求与上一请求有何不同。
由于 VOS 引脚必须直接连接至 Vout、因此上述建议专门用于保护 VOS 引脚、因为该引脚具有7V 的绝对最大额定值、如果 Vout/VOS 意外地短接至 VIN/Vbatt、则可能超出该值。
我可以添加的唯一附加详细信息是、我希望齐纳二极管放置在靠近初级输出电容器的位置(如果使用多个电容器、则最靠近 IC)、这也应该是连接 VOS 引脚的位置(开尔文连接)。
此致、
-Matt