请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV704 您好!
我想在 TLV70433稳压器的输出端放置一个 Crowbar 电路、该稳压器具有10µF μ F 的专用输出电容和2.2µF μ F 的专用输入电容。 输出还将具有一个额外的10µF μ F 电容、该电容距离稳压器大约6英寸、输入将在一英寸内具有一个额外的10uF 电容、用作降压转换器的输出滤波器组件。
您能否详细说明 TLV704的输出电流限制瞬态响应时间? 我在数据表中没有看到这一点、我想确保撬棒电路中的保险丝能够可靠地激活。
谢谢、
卡特