This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:输出电流限制瞬态响应时间

Guru**** 697700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972952/tlv704-output-current-limit-transient-response-time

器件型号:TLV704

您好!

我想在 TLV70433稳压器的输出端放置一个 Crowbar 电路、该稳压器具有10µF μ F 的专用输出电容和2.2µF μ F 的专用输入电容。 输出还将具有一个额外的10µF μ F 电容、该电容距离稳压器大约6英寸、输入将在一英寸内具有一个额外的10uF 电容、用作降压转换器的输出滤波器组件。

您能否详细说明 TLV704的输出电流限制瞬态响应时间? 我在数据表中没有看到这一点、我想确保撬棒电路中的保险丝能够可靠地激活。

谢谢、

卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡特、  

    在确定 Crowbar 时、您需要确保它能够承受远高于 LDO 电流限制数的浪涌电流。 电流限制可能需要几百微秒才能在内部激活、在这种情况发生之前、负载电流将是浪涌电流加上应用中可能产生的任何负载电流。

    浪涌主要由输出电容决定、是否可以与您的坐标捕获浪涌?  

     

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的快速响应。 是的、当此电路板修订完成时、我将能够测量浪涌。 您能否提供有关电流限制时序的任何最小/典型/最大规格?

    谢谢、

    卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡特、  

    电流限制响应时间不是测试参数、我们知道 LDO 电流环路完全啮合的时间通常在几百微秒的范围内。  

    此致、
    Jason Song