您好!
我正在从事 BQ24250应用、以便为22001S mAh 锂聚合物电池供电。 在 I2C 或独立模式下控制时、我遇到了向电池提供的电流问题、似乎太弱(平均充电电流为20mA、而应大于500mA)。 我尝试尽可能简化原理图以确定问题、但我无法看到出现了什么问题。 请帮帮我。
我在此附上独立模式下的原理图、该模式主要基于数据表。 出于测试目的、充电仅是一个 LED。 VIN 连接到电压电源、该电源设置为5V、无法提供高达1A 的电流。 电容器都是 MLCC。
为了测量流经电池的电流、我将一个1Ω Ω 电阻器与电池串联、如下所示(绿色是输入、黄色是电阻器上的电压)。
提前感谢。