This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:充电电流太弱

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972448/bq24250-charging-current-too-weak

器件型号:BQ24250

您好!

我正在从事 BQ24250应用、以便为22001S mAh 锂聚合物电池供电。 在 I2C 或独立模式下控制时、我遇到了向电池提供的电流问题、似乎太弱(平均充电电流为20mA、而应大于500mA)。 我尝试尽可能简化原理图以确定问题、但我无法看到出现了什么问题。 请帮帮我。

我在此附上独立模式下的原理图、该模式主要基于数据表。 出于测试目的、充电仅是一个 LED。 VIN 连接到电压电源、该电源设置为5V、无法提供高达1A 的电流。  电容器都是 MLCC。


为了测量流经电池的电流、我将一个1Ω Ω 电阻器与电池串联、如下所示(绿色是输入、黄色是电阻器上的电压)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahriar、

    在原理图中、LDO 需要至少1uF 的电容器。  此外、如果不使用、我们通常建议将 SCL 和 SDA 悬空。

    无论 ILIM 引脚电阻器如何、EN1=EN2=GND 都会将输入电流限制设置为500mA。  见第21页的表1。  SYS 上的任何负载电流都将优先于 BAT 的充电电流。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、1欧姆电阻过高。  例如、1A 的充电电流会产生1V 的压降、因此即使电池组电压为7.4V、充电器也会认为充电完成的电压为8.4V。  我建议降低到0.1欧姆或0.01欧姆。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的快速回答。 我忘记在原理图中的 LDO 上添加电容器、但它是在电路中添加的。

    我刚刚再次进行测试、使 SCL 和 SDA 悬空、并将1欧姆电阻替换为10欧姆电阻、但仍然有相同的问题... 我无法达到500mA 的限值。

    但是,我想知道该限制是否对应于电流峰值? 还是平均电流的限制? 正如我们在初始帖子的第一个示波器屏幕中看到的、充电电流似乎是周期性电流、因此平均电流似乎远低于峰值电流。 这是正常行为吗?

    再次感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahriar、

    输入电流限制是平均电流。  在 EN1=EN2=GND 的情况下、输入电流限制= 500mA。  因此输入功率= 5V*0.5V = 2.5W。  效率= Pout/PIN=VBAT*IBAT/(VIN*IIN)所以 IBAT=Efficiency *(VIN*IIN)/VBAT。  当 VBAT=4.0V 时,考虑到效率后的最大充电电流为0.92*(5V*0.5)/4.0V = 575mA。   

    您能否重新进行示波器屏幕截图并显示 V (IN)、I (IN)、V (SW)和 V (BAT)?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到...  因此、它不应该是那么低。

    以下是您询问的示波器截图:

    黄色:V (in)

    紫色表示:输入后1欧姆电阻器上的电压用于测量 I (IN)(10米欧姆电阻太小、无法看到任何相关内容)

    这里是 V (SW)(黄色)和 V (BAT)(绿色):

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahriar、

    1 Ω 电阻器过大、会导致 VINDPM 跳闸、这只会使问题复杂化。  因此、请在没有该电阻器的情况下重新绘制图、仅显示和 SW 中的电压。 请放大以显示所有突发。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    以下是以黄色突发的 V (IN)和以绿色突发的 V (SW)的波形图:

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahriar、

    波形看起来是奇数。  VIN 不应具有这些尖峰、SW 应为在每个脉冲上介于输入电压和 GND 之间的方波。  IC 及其外部组件是否正确接地、包括 IC 电源焊盘(假设您使用的是 QFN)?  如果您在开始时放大一个或两个开关脉冲(而不是接地)、它们看起来是什么样子的?  启动时的直流电压是多少(应接近10V)?

    此致、

    Jeff