主题中讨论的其他器件: LM3409
您好!
我有一个板、它使用 Avnet 的 picoZed 板驱动48个 LM3409HV。 当我收到这些 SOM 时、FPGA 中已经有一个程序。
一旦我连接这2块板(电源管理板和经过皮化处理的) 、我总是会有一个电流感应电阻器燃烧、IC 爆炸(48个中的1个)。
我认为这是因为 FPGA 中加载的程序。 下面是 LED 控制器的原理图:
可能会发生什么情况? 即使分流 FET (T3)始终开启并启用、IC 也应保持良好的电流值(约0.5A)。
Iadj 电压来自启动时应处于0V 的 DAC081。 我想 LVDS 线路上的频率过高、这是可行的吗?
Rsns 为0.25 Ω、2W。
解决方案是在 Pico Zed 上清除引导闪存并使用正确的程序重新编程、但技术人员有时会忘记它。
谢谢、Serge。