This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:如何保护 IC?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972139/lm3409hv-how-to-protect-the-ic

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

我有一个板、它使用 Avnet 的 picoZed 板驱动48个 LM3409HV。 当我收到这些 SOM 时、FPGA 中已经有一个程序。
一旦我连接这2块板(电源管理板和经过皮化处理的) 、我总是会有一个电流感应电阻器燃烧、IC 爆炸(48个中的1个)。
我认为这是因为 FPGA 中加载的程序。 下面是 LED 控制器的原理图:

可能会发生什么情况? 即使分流 FET (T3)始终开启并启用、IC 也应保持良好的电流值(约0.5A)。
Iadj 电压来自启动时应处于0V 的 DAC081。 我想 LVDS 线路上的频率过高、这是可行的吗?
Rsns 为0.25 Ω、2W。

解决方案是在 Pico Zed 上清除引导闪存并使用正确的程序重新编程、但技术人员有时会忘记它。

谢谢、Serge。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Serge、

    您是否知道 LM3409是否损坏或仅为 R2 (0.25 Ω 感应电阻器)?

    您是否能够对损坏时发生的情况进行波形? 务必查看 SW 节点(T2 (顶部 FET)和 D2 (环流二极管)之间的连接。 LED 是否在损坏之前完全打开? 我还想看到输出电压。 如果分流 FET 快速关断、则可能会由于寄生效应而在负载上产生较大的电压尖峰。 您可以使用从输出到输入的二极管钳制输出上的任何过冲。 您可能需要在栅极 FET 上放置下拉电阻器、以防止瞬态电阻器导通。 您还有一些输入在微控制器未打开或处于复位模式时可能保持悬空。

    此处是原理图的更新、其中包含一些有关保护器件的想法。  我们需要了解发生了什么。  我猜可能是器件损坏了、这会将 SW 节点永久地拉至接地 、然后将 Rsns 烧毁。  这只是一个猜测。   

    请告诉我您的发现。  我希望这对您有所帮助。

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Francis。

    我几乎可以确定 Avnet 软件在其经过皮化的电路板上会出现问题。 只要我的程序加载到 FPGA 中、我就有很多这些材料可以正常工作。
    IC 完全爆炸、裸片焊盘出现在 PCB 接地层上。 我想先烧感应电阻器、但我不确定、因为由于这些电路板的成本、我无法在工作台上重现问题。

    我认为您的解决方案采用二极管来避免尖峰是一个好主意、我相信我可以使用与 D2相同的方法。

    Iadj 电压来自 DAC081、它在启动时为0伏。 使能端通过介于两者之间的74AVCH1T45和下拉电阻进行了皮化处理、以避免电压浮动。
    当输入未连接时、我认为 LVDS 接收器不能产生逻辑"1"。

    我无法重现此问题、但我会尝试检查一下、在我有新的 Avnet 消息时、已被皮化的消息是什么。 这是首先了解条件的最佳方法。
    感谢您为我提供解决此问题的方法。
    我一开始问这个问题是因为我认为这是一个已知的问题。

    我很快会回来提供更多信息。

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Serge、

    您可以使用与环流二极管相同的二极管、但这是完全致命的。  我会选择额定值为200mA 或更高的肖特基二极管、其额定电压为最大工作电压加上一定的裕度。  我们的器件为75V、因此我将使用75V 甚至100V 肖特基来确保安全。    

    请告诉我它是怎么发生的。   

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我始终希望尽可能缩短 BOM 列表、因此如果电路板上有足够的空间、我将使用相同的列表、我将检查该列表。

    感谢您现在的 Francis、我将在收到有关处理器板信号的更多信息后立即回来。

    塞尔日。