Other Parts Discussed in Thread: BQ25790
我们希望利用 BQ25790运输模式功能。 数据表指定 I2C 仍处于启用 状态、因此可以通过将 SDRV_CTRL[1:0]寄存器位改回00来唤醒控制器、从而开启外部运输 FET。 还有 QON 引脚可被拉低以手动将 SDRV_CTRL[1:0] 寄存器位改回00、而无需任何软件要求。 这就是我们打算使用的方法。 在我们的电源方案中、 一旦 BQ25790进入运输模式、我们的 MCU 将关闭、I2C 连接将丢失、因此我们唯一的选择是通过 QON 引脚退出。
我的问题是、我们的 I2C 连接是否正常、我们是否仍然可以通过 QON 引脚退出运输模式? 我想确保当 I2C 连接断开时、我们不会进入关断模式、因为我们不想依赖外部适配器插件来再次唤醒 IC。
我还想知道进入运输模式的唯一选项是通过 I2C 将 SDRV_CTRL[1:0]寄存器位更改为10。 是否有任何方法可以使用 QON 或 IC 上的另一个引脚通过按钮进入此模式? 我们希望提供电源开关按钮以及软件断电功能。
谢谢