This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:无 I2C 主机的运输模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972950/bq25790-ship-mode-with-no-i2c-host

器件型号:BQ25790

我们希望利用 BQ25790运输模式功能。 数据表指定 I2C 仍处于启用 状态、因此可以通过将 SDRV_CTRL[1:0]寄存器位改回00来唤醒控制器、从而开启外部运输 FET。 还有 QON 引脚可被拉低以手动将 SDRV_CTRL[1:0] 寄存器位改回00、而无需任何软件要求。 这就是我们打算使用的方法。 在我们的电源方案中、 一旦 BQ25790进入运输模式、我们的 MCU 将关闭、I2C 连接将丢失、因此我们唯一的选择是通过 QON 引脚退出。

我的问题是、我们的 I2C 连接是否正常、我们是否仍然可以通过 QON 引脚退出运输模式? 我想确保当 I2C 连接断开时、我们不会进入关断模式、因为我们不想依赖外部适配器插件来再次唤醒 IC。

我还想知道进入运输模式的唯一选项是通过 I2C 将 SDRV_CTRL[1:0]寄存器位更改为10。 是否有任何方法可以使用 QON 或 IC 上的另一个引脚通过按钮进入此模式? 我们希望提供电源开关按钮以及软件断电功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    是的、/QON 允许您退出运输模式、即使 I2C 不可用。

    遗憾的是、/QON 仅提供硬复位的方法、即瞬时断电和备用。  没有其他引脚允许您进入运输模式。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答、我们回答了我的所有问题、但现在我有一个后续问题。

    如果在器件处于空闲模式且外部运输 FET 导通(SDRV_CTRL[1:0]寄存器位为00)时将 QON 拉低、会发生什么情况? 这也是假设它没有被保持10秒来触发一个系统电源复位。 这不会产生任何影响、会被 IC "忽略"吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    我尚未在该器件上进行测试、但在我们以前使用/QON 的器件上进行了测试、就是这样。

    此致、

    Jeff