This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307:在低温时卡在复位状态

Guru**** 2390640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972196/tps3307-stuck-in-reset-at-cold-temp

器件型号:TPS3307

客户正在使用 TPS3307-25、如以下电路所示。  他们在某些电路板上发现处于低温状态的问题、即使感测输入上的所有电压都高于其阈值、也不会释放复位。  

他们注意到、为监控器供电的 VCC 在某些感应输入已经被驱动后变为通电。  这会导致感测输入高于 VCC 0.3V 的情况。  这种情况是否会导致卡滞复位?

另请注意 、即使在 Sense1输入电路上具有48V 电压的上电后、Sense1引脚上的电压也可能略高于 VCC+0.3V。

当返回到室温时、卡滞复位会自动纠正。

客户还担心锁存复位的长期结果。 这最终是否会损坏器件或导致电路短路、从而影响外部电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是客户的新应用吗?  他们以前是否使用过此器件、如果使用过、以前是否看到过此问题?  您是否可以获得冷故障器件的批号?

    使 SENSE 引脚高于 VCC+0.3V 可能会导致 RESET 引脚为低电平。  在冷启动测试时、客户能否将 SENSE 引脚的电压稍微降低一点、以查看输出是否会失效?

    每当客户违反规格时、我们都无法保证产品的性能、尤其是当引脚发生过压事件时。  很难量化器件何时最终会因电压过高而受损。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的评论。 我将尝试获取有关批次号码的问题答案。

    关于过压、 SENSE1和 SENSE 2输入电路上的电阻分压器将在过压条件下限制流经钳位二极管的电压和电流。 即使我们假设在 VCC = 0V 的情况下 SENSE1输入端可以看到完整的48V 电压、电流也将限制为0.8mA、远低于20mA 的最大钳位电流。 该器件似乎能够在这种情况下正常工作、而不会造成损坏。  更有可能的是、根据其额定电流、60k 电阻可能是一个问题。 你同意吗?

    客户可能能够解决卡滞复位条件、但担心如果 TPS3307发生故障或损坏、可能会损坏电路板上的其他东西。 例如、如果过压导致 VCC 短路、则会影响电路的其余部分。 我们是否知道输入电压过载如何在器件故障中表现出来?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    有关输入电阻器的过压注释将限制流经钳位二极管(ESD 器件)的电流、但高电压会对连接到检测引脚的内部晶体管施加压力。  同样、不建议超过绝对最大额定值、否则可能会对设备造成永久损坏。  因此、钳位二极管(ESD 器件)可以承受、但 IC 中的其他器件可能会因高电压而损坏。

    请帮助我了解、如果/RESET 引脚一直处于低电平、可能会损坏电路板上的其他东西。  /RESET 引脚为低电平、应防止任何下游器件旋转、对吧?  

    输入电压过载可能会随时间的推移而导致器件故障、这很难确定。  例如、当晶体管是电压过载时、由于热载流子注入、器件的氧化物会随着时间的推移而变得弱。  在时间上、器件会降低到故障点、任何人都认为故障类型可能来自过压应力。  我可以想象/RESET 引脚可能卡在逻辑高电平或低电平中、可能是 IC 内部发生的击穿电流事件、或永久性 IC 损坏导致 TPS3307无法正常工作。

    我希望我已经回答了你的问题。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这很有帮助。 关于/RESET 一直处于低电平问题-有一个针对 TPS3307复位被卡住的 SW 工作。 解决方法不使用监控器的复位输出来实际复位系统、它更多地用作警告。 因此、下游器件不会因 TPS3307复位信号而关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果有任何新内容、请随时更新。