客户正在使用 TPS3307-25、如以下电路所示。 他们在某些电路板上发现处于低温状态的问题、即使感测输入上的所有电压都高于其阈值、也不会释放复位。
他们注意到、为监控器供电的 VCC 在某些感应输入已经被驱动后变为通电。 这会导致感测输入高于 VCC 0.3V 的情况。 这种情况是否会导致卡滞复位?
另请注意 、即使在 Sense1输入电路上具有48V 电压的上电后、Sense1引脚上的电压也可能略高于 VCC+0.3V。
当返回到室温时、卡滞复位会自动纠正。
客户还担心锁存复位的长期结果。 这最终是否会损坏器件或导致电路短路、从而影响外部电路。