This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:8.5V 低输入电压下的 LED 闪烁问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970520/tps92692-q1-led-flicker-issue-at-low-input-voltage-8-5v

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

您好、先生/女士

我使用 TPS92692Q1构建了一个降压/升压转换器来驱动 LED。 (请参阅 EVM 原理图)

输入电压= 8.4~18V

LED = 6LED 串联(Vf=3.1~3.6V) ILED=1.5A

RIS = 0.0045R / RT= 68K / C_DM = 10nF

FLT 短接至 SS。

它在输入电压为7~8.4V 或8.6~18V 时工作、

但是、如果 输入电压为8.5~8.6V、则 LED 将闪烁、输入电流变为低电平(大约1~2A)

我发现、当输入电流达到最大限制时、总是会出现打褶器问题。(大约5~6A)

您对此问题有什么建议吗?

此致、

陈赫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    您能否向我发送一份原理图和完整设计、以及输出电流在工作时和不工作时的示波器捕获。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、

    登录 E2E 后、会出现一个 Getting Started 菜单、可帮助您发布问题并提供帮助。  请单击以下链接将原理图等内容添加到帖子中。  

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示:

    输出电流的范围捕获:

    工作-

    不工作

    陈赫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    您能否将 R7更改为150欧姆并重新测试。  另一件事是、您在中列出了您首先发布的与原理图不同的以下内容...哪一项是正确的?

    第一个帖子: RIS = 0.0045R / RT= 68K

    原理图: RIS = 0.02   Rt= 24K

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    第一个帖子: RIS=0.0045R/RT=68K 是正确的。

    原理图上的值是初始值。 LED 闪烁器将在大约9.5V 或更高的电压下发生。

    因此、我尝试更改 RIS 和 RT 的值、第一个帖子是最终结果。

    我尝试将 R7更改为150欧姆、但它无法改善此问题。

    还有其他建议吗?

    谢谢

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    根据您提供的值和/或更改 、您无法获得1.5A 输出的正确电流电平、  如果您可以保证输入电压始终低于输出电压、则可以使用升压拓扑、因为它将为您提供最佳效率。  如果不是、您将使用降压/升压。  我强烈建议您使用数据表中的设计示例来计算您的设计值。  此外、TI 网站上还有 Excel 电子表格、可帮助您在设计工具和仿真中获取设计值。

    https://www.ti.com/product/TPS92692?keyMatch=TPS92692&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上的值是初始值。 首先 ILED = 1A、LED 闪烁不会发生。

    然后、我添加一个与 R1 (0.18R)并联的0.3 Ω 电阻、使 ILED 电流高达1.5A。 但 LED 在低电压时开始闪烁。

    我还使用 Excel 电子表格 计算我的设计的值。

    但我不知道哪个参数会导致此问题、因此我将问题发布在这里以寻求帮助。

    闪烁是否有任何可能的原因?  例如 SS 短接至 FLT 或 OCP 有效?

    谢谢

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    首先、将 Rt 从24K 更改为64K 会将开关频率改变2.66倍、这在不改变功率级中的任何值的情况下是相当大的变化、这是一个问题。  

    对于您的功率级别、我建议切换250kHz。  请将 Rt 更改为31.6K、将 L1更改为15uH、最小饱和电流为9A、将 RIS 更改为0.02 Ω、我会将 R4短接以开始、将 R7更改为150 Ω。  您可能需要根据您的 LED 电流纹波要求增加输出电容。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我尝试了您推荐的值、但问题变得更糟。

    当输入电压低于12.5V 时、LED 开始闪烁。

    如果我降低 RIS 值,Flickr 的输入电压也会降低。

    (例如 RIS =0.013R,当输入电压低于10.3V 时,LED 开始闪烁)

    我认为这个问题可能与 RIS 的 OCP 有关。

    第一个帖子中的值是我可以找到的最优测试结果。

    但输入电压范围仍然很小(8.5~8.6V)、则会发生 LED 打褶。

    我担心 RIS 太小(0.0045欧姆)会导致其他问题。

    有什么建议可以尝试? 还是仅限 TPS92692 IC 解决方案?

    谢谢

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    您使用的拓扑是一种经过充分验证的拓扑、同时我们也会进行计算。   我想验证您使用的电感器的饱和电流是否超过9A、正如我在上一篇文章中提到的。  如果是这种情况、则问题在于布局。

    谢谢 Tuan