主题中讨论的其他器件:GPCRB、
降级器、
客户在-20°C 等低温下使用 BQ27520-G4、因此他们使用 gpcrb 来优化低温性能。您可以在 attached.e2e.ti.com/.../lowtemp.rare2e.ti.com/.../lowtemp_2D00_report.zip 中查看材料
以下是他们的担忧、
在下图中、有2个 Qmax 单元格、他们想知道在低温下哪个 Qmax 是 Qmax。
2. T RISE 和 T 时间常数的函数是什么?
3.在 gpcrb 输出 T RISE 中、T RISE 为0.75、但在将0.75写入 BQ27520-G1时、显示格式不正确、客户必须写入整数、因此他们写入1而不是0.75。 这种操作对吗?
4.在 GPC_REPORT.txt 中,“Ra0_ch,mOhm:122此固件不显式支持 Ra0_ch,如果使用,FCC 可能会在低温下发生降”,这是什么意思? 这是否意味着 BQ27540-G4不支持低温?
此致、
罗克苏