This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:gpcrb 输出问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972426/bq27520-g4-gpcrb-output-concern

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:GPCRB

降级器、

客户在-20°C 等低温下使用 BQ27520-G4、因此他们使用 gpcrb 来优化低温性能。您可以在 attached.e2e.ti.com/.../lowtemp.rare2e.ti.com/.../lowtemp_2D00_report.zip 中查看材料

以下是他们的担忧、

在下图中、有2个 Qmax 单元格、他们想知道在低温下哪个 Qmax 是 Qmax。

2. T RISE 和 T 时间常数的函数是什么?

3.在 gpcrb 输出 T RISE 中、T RISE 为0.75、但在将0.75写入 BQ27520-G1时、显示格式不正确、客户必须写入整数、因此他们写入1而不是0.75。 这种操作对吗?

4.在 GPC_REPORT.txt 中,“Ra0_ch,mOhm:122此固件不显式支持 Ra0_ch,如果使用,FCC 可能会在低温下发生降”,这是什么意思? 这是否意味着 BQ27540-G4不支持低温?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    更新的 Qmax 应位于随报告一起发送的.gg 文件内。

    T 参数会修改监测计热计算中使用的常数、从而实现更好的监测。

    我认为它只是一个整数、所以在上传.gg 文件时应该可以这样做、因为它会自动设置为1?

    我认为、由于这是一个较旧的监测计、它不支持该特定参数、因此其他调整仍应有所帮助。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    感谢您的回复!

    但非常抱歉、我和监管人非常困惑...

    那么、您能否直接逐一回答我的问题?  

    此图片只描述了我们想要知道的规格。 Qmax 电池0和 Qmax 电池1、哪一个是低温条件下的 Qmax?

    2、T  RISE 和 T TIME 如何影响仪表?

    请参阅 gbcrb 输出、它是0.75、但在将0.75写入 BQ27520-G4时、它将显示格式错误、客户必须写入整数、因此客户写入1。  

    4."它不支持该特定参数,其他调整仍应起作用"是什么意思?  这是否意味着 BQ27540-G4不支持低温? 客户应该怎么做?

    非常感谢!

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    Qmax 应该已经在.gg 中更新、请检查您提交的值有哪些变化。

    T RISE 和 T TIME 用于帮助计算低温下的 RemCap 和 FCC、我们提供了 GPCRB、因为无需在所有监测计上都包含低温支持。

    上传0.75时、您能否分享错误的屏幕截图?

    我将使用给定的参数进行测试、以确保监测计性能良好、即使是没有显示此消息的 GPCRB 更新、我也会推荐此方法。

    此致、

    Wyatt Keller