This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:波形检查

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971615/tps53219a-waveform-check

器件型号:TPS53219A

你(们)好  

请检查此波形。

该波形是否正常?

在空载状态下、波形为24V 输入至5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    开关节点上升沿上的初始尖峰似乎很高、这表明可以改善电源输入旁路或使用缓冲器、并且应将尖峰振幅与低侧 FET 的击穿电压额定值进行比较、 输出电压纹波表明、可能存在1MHz 的电容间谐振频率、但我看不到波形有什么特别糟糕的地方、只是可以做一些小的改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    感谢您的回复

    MOSFET 可以、它使用40V 解决方案、因此不会超过 MOSFET 规格

    对于纹波、当高侧 MOSFET 关断时、为什么低侧 MOSFET 导通时纹波会反弹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    正如我在之前的电子邮件中指出的、输出电容器组中似乎存在大约1MHz 的电容间谐振。  两个容值不同的陶瓷电容器之间的 ESL 和布局电感会形成谐振回路。  当使用电容比为10:1的较小电容器来降低高频时的输出阻抗时、这种情况并不少见。  对于1MHz、一个常见的电容器对将是10uF 和1.0uF。

    如果需要抑制1MHz 的少量纹波、您可以尝试在10uF 和1.0uF 之间添加一个3.3uF 的电容器、以降低两个电容器自谐振频率之间的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了~

    感谢您的详细解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不用客气。  我将关闭这个已解决的线程。  如果您有其他问题、请创建新主题。