你(们)好
请检查此波形。
该波形是否正常?
在空载状态下、波形为24V 输入至5V 输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
请检查此波形。
该波形是否正常?
在空载状态下、波形为24V 输入至5V 输出。
正如我在之前的电子邮件中指出的、输出电容器组中似乎存在大约1MHz 的电容间谐振。 两个容值不同的陶瓷电容器之间的 ESL 和布局电感会形成谐振回路。 当使用电容比为10:1的较小电容器来降低高频时的输出阻抗时、这种情况并不少见。 对于1MHz、一个常见的电容器对将是10uF 和1.0uF。
如果需要抑制1MHz 的少量纹波、您可以尝试在10uF 和1.0uF 之间添加一个3.3uF 的电容器、以降低两个电容器自谐振频率之间的阻抗。