This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
可以帮助回答以下问题吗? 感谢您的大力支持。
MCU MSP430F5234IRGZR 可省略。 (“是”还是“否”)?
如果没有、是否在外部添加 SRAM?
我们使用 TPS23881需要添加 I2C SRAM 组件。
问题1. 由于数据表的原因、TPS23881 SRAM 16K (它是否包含代码大小?)
ps1:代码占用多少空间?
PS2:我们能否插入闪存或 SRAM 以实现可编程和应用? (您是否有实际的 SRAM 应用数据或设计指南?)
PS3:如果需要使用外部 SRAM、您能否提供相关信息? (所用 SRAM 的大小是哪个品牌和规格?)
问题2. SDAI 和 SDAO 可通过非隔离方式连接。 (您能否为我们提供参考设计链接?)
嗨、Tommy、
需要一些主机控制器或 MCU 来驱动 PSE 和系统软件。 如果客户无法创建自己的软件、我们建议使用 TI 的完整系统软件解决 方案 FirmPSE、该解决方案使用您在上面提到的 MSP430。
是的、TPS23881需要最新的 SRAM 才能兼容和互操作。
Q1) 16k 是 IC 中可用的 SRAM 数量。 这意味着 TI 提供的 SRAM 修补程序将不超过16k。
ps1) SRAM 修补程序为~10KB
PS2)是的、我建议在下面的链接中查看 TPS23881技术文档。
PS3)上述文档提供了有关从何处下载最新 SRAM 修补程序的指南和链接。
Q2)大多数设计将在 I2C 上使用隔离。 这是为了保护主机和 MCU 侧免受 PSE 侧高电压的影响。 遗憾的是、我们没有采用非隔离式 I2C 的参考设计。 不过、我想您只需移除光电隔离器、并让主机或 MCU 直接驱动 PSE 的 I2C 总线即可。