This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:关于 SRAM 和 MSP430

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972796/tps23881-about-sram-and-msp430

器件型号:TPS23881

您好、先生、

可以帮助回答以下问题吗? 感谢您的大力支持。

MCU MSP430F5234IRGZR 可省略。 (“是”还是“否”)?
如果没有、是否在外部添加 SRAM?

我们使用 TPS23881需要添加 I2C SRAM 组件。

问题1. 由于数据表的原因、TPS23881 SRAM 16K (它是否包含代码大小?)
ps1:代码占用多少空间?
PS2:我们能否插入闪存或 SRAM 以实现可编程和应用? (您是否有实际的 SRAM 应用数据或设计指南?)
PS3:如果需要使用外部 SRAM、您能否提供相关信息? (所用 SRAM 的大小是哪个品牌和规格?)

问题2. SDAI 和 SDAO 可通过非隔离方式连接。 (您能否为我们提供参考设计链接?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    需要一些主机控制器或 MCU 来驱动 PSE 和系统软件。 如果客户无法创建自己的软件、我们建议使用 TI 的完整系统软件解决 方案 FirmPSE、该解决方案使用您在上面提到的 MSP430。

    是的、TPS23881需要最新的 SRAM 才能兼容和互操作。

    Q1) 16k 是 IC 中可用的 SRAM 数量。 这意味着 TI 提供的 SRAM 修补程序将不超过16k。

    ps1) SRAM 修补程序为~10KB

    PS2)是的、我建议在下面的链接中查看 TPS23881技术文档。

    PS3)上述文档提供了有关从何处下载最新 SRAM 修补程序的指南和链接。

    Q2)大多数设计将在 I2C 上使用隔离。 这是为了保护主机和 MCU 侧免受 PSE 侧高电压的影响。  遗憾的是、我们没有采用非隔离式 I2C 的参考设计。 不过、我想您只需移除光电隔离器、并让主机或 MCU 直接驱动 PSE 的 I2C 总线即可。