This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:TINA-TI 瞬态模型电荷泵电流与数据表不匹配

Guru**** 2561120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971245/lm7480-q1-tina-ti-transient-model-charge-pump-current-does-not-match-datasheet

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

我希望得到您的帮助。我们的客户与我们分享 了有关 LM7480-Q1 TINA-TI 瞬态模型的这些信息:

µA 客户、该器件在大多数器件上的行为符合预期、但他们发现最大电荷泵电流仅为470 μ A 左右。 该器件的数据表显示了2.7mA 的典型电荷泵电流。 这个低电荷泵电流在尝试校正叠加的交流电时会导致问题、但他们认为实际上不会出现该问题。

他们想知道 LM7480-Q1瞬态模型的这一部分是否已经过验证? 他们还确认、直接从 TI 网站下载的共漏极仿真中存在这种低电荷泵电流、因此他们不认为这是由于他们对器件进行仿真的方式造成的。

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我理解您所面临的问题。

    让我检查一下模型内部参数、并在下周中旬之前返回给您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您在这种情况下的支持、我将等待您的更新。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    感谢您的耐心等待。  

    TI.com 上发布的模型具有之前器件的电荷泵特性。 现在发布的最终器件具有更高的栅极源极电流。

    我们将在内部讨论如何尽快修改具有正确 电荷泵特性的模型。