请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
大家好、
我希望得到您的帮助。我们的客户与我们分享 了有关 LM7480-Q1 TINA-TI 瞬态模型的这些信息:
µA 客户、该器件在大多数器件上的行为符合预期、但他们发现最大电荷泵电流仅为470 μ A 左右。 该器件的数据表显示了2.7mA 的典型电荷泵电流。 这个低电荷泵电流在尝试校正叠加的交流电时会导致问题、但他们认为实际上不会出现该问题。
他们想知道 LM7480-Q1瞬态模型的这一部分是否已经过验证? 他们还确认、直接从 TI 网站下载的共漏极仿真中存在这种低电荷泵电流、因此他们不认为这是由于他们对器件进行仿真的方式造成的。
请告诉我您的意见。
谢谢、
Jonathan