This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:UCC27517 VDD 20V 是否有设计裕度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972454/ucc27517-whether-the-ucc27517-vdd-20v-has-design-margin

器件型号:UCC27517

大家好、

我的客户 现在正在使用 UCC27517、您知道 VDD 最大值为20V、但客户 的系统过压保护 阈值 为22V。 因此、我们需要检查 器件是否 能够承受 高于20V 的电压。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果在超出建议工作条件的应力条件下工作、驱动器可能会出现行为错误和/或出现故障/损坏。

    谢谢。

    -Mamadou