请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27517 大家好、
我的客户 现在正在使用 UCC27517、您知道 VDD 最大值为20V、但客户 的系统过压保护 阈值 为22V。 因此、我们需要检查 器件是否 能够承受 高于20V 的电压。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.