请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 大家好、
一个简短的问题。
根据数据表、建议为 Vaux 使用100nF 电容、但我们的 EVM 上似乎使用了0.1uF 电容。
C8:GRM155R71E104KE14D
0.1uF 是否也可用于 Vaux?还是这种拼写错误?
如果可能、我的客户希望使用0.1uF 来减少 BOM。
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
一个简短的问题。
根据数据表、建议为 Vaux 使用100nF 电容、但我们的 EVM 上似乎使用了0.1uF 电容。
C8:GRM155R71E104KE14D
0.1uF 是否也可用于 Vaux?还是这种拼写错误?
如果可能、我的客户希望使用0.1uF 来减少 BOM。
此致、
Takashi Onawa