This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:Vaux 上的电容

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971657/tps63070-cap-on-vaux

器件型号:TPS63070

大家好、

一个简短的问题。

根据数据表、建议为 Vaux 使用100nF 电容、但我们的 EVM 上似乎使用了0.1uF 电容。

www.ti.com/.../slvuao5a.pdf

C8:GRM155R71E104KE14D

0.1uF 是否也可用于 Vaux?还是这种拼写错误?

如果可能、我的客户希望使用0.1uF 来减少 BOM。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Onawa:

    实际上、它是相同的。 100nF=0.1uF :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Minqiu-San、

    您是正确的...  我把它误认为是 pF。 很抱歉让你花时间处理这个问题。

    此致、

    Takashi Onawa