This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:DIS/EN^引脚内部下拉时的电源模块问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971434/tps40210-q1-power-moding-issue-with-dis-en-pin-internal-pull-down

器件型号:TPS40210-Q1

尊敬的 TI:

要求:

KL30T:6V-16V (受 ISO7637-2保护)。

KL30T 静态电流要求:< 100uA。

我在 DIS/EN^引脚上的内部 PD 1MOhm 存在电源调光问题、因为 PD 意味着 TPS40210-Q1将在 SW PFET 导通时默认打开。

但是、一旦 SW PFET 打开、电源将需要一些时间来稳定、而 MicroP 需要一些时间来初始化(通常以毫秒为单位)。

这意味着 TPS40210-Q1中的 PD 将在 短时间(毫秒)内启用 TPS40210-Q1。

SW PFET 用于满足上述静态电流要求、肖特基二极管用作电池反向保护(RBP)。

因此、我将添加一些如下分立式控制电路(PU 电阻器、BJT NPN 和齐纳二极管) 、以确保 TPS40210-Q1  在 MicroP 准备就绪前保持关闭状态、然后可以命令 TPS40210-Q1通过 NPN 晶体管的基极导通。 齐纳二极管用于将 DIS 引脚电压钳制在10V 最大额定值以下。

请帮助查看以下分立式控制电路。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    肖特基二极管的用途是什么? 您是否需要确保变压器不会向后发送电流?

    我了解晶体管、您希望反转来自 MCU 的信号、这是正确的吗? 如果您可以反转 MCU 中的信号、这可能更简单、那么您不需要晶体管。 只要 MCU 未启动、您只需要确保 MCU 输出为高阻抗、因为从 DIS/EN 到 KL30T_PROT 的电阻器将把 DIS/EN 拉为高电平。

    如果我对该问题有误解、请发送一些电源电压和 DIS/EN 电压的示波器图、以帮助我理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    如前所述、肖特基二极管用作电池反向保护(RBP)。

    是的、用于阻断从变压器初级线圈到 KL30T 的电流。

    我使用晶体管 NPN 的原因是将电池电压 与 MicroP 输出(3.3V 逻辑输出)隔离。

    不建议将 MicroP 输出引脚暴露在电池电压(典型值为12V)下。

    从安全角度来看、如果5.6V 齐纳二极管未能钳位、至少 NPN 会将 MicroP 输出与电池电压隔离。

    很抱歉、我现在无法提供任何图、因为我没有用于评估的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    您在 DIS/EN 引脚上使用的电路应该正常工作。 我想知道没有 NPN 的齐纳二极管(因为您只需高于 DIS/EN 引脚上的1.52V 即可禁用该器件)是否也能正常工作、但使用 NPN 时、肯定会更安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    感谢您的评论和评论。

    非常感谢。

    此致

    Wilson。