尊敬的 TI:
要求:
KL30T:6V-16V (受 ISO7637-2保护)。
KL30T 静态电流要求:< 100uA。
我在 DIS/EN^引脚上的内部 PD 1MOhm 存在电源调光问题、因为 PD 意味着 TPS40210-Q1将在 SW PFET 导通时默认打开。
但是、一旦 SW PFET 打开、电源将需要一些时间来稳定、而 MicroP 需要一些时间来初始化(通常以毫秒为单位)。
这意味着 TPS40210-Q1中的 PD 将在 短时间(毫秒)内启用 TPS40210-Q1。
SW PFET 用于满足上述静态电流要求、肖特基二极管用作电池反向保护(RBP)。
因此、我将添加一些如下分立式控制电路(PU 电阻器、BJT NPN 和齐纳二极管) 、以确保 TPS40210-Q1 在 MicroP 准备就绪前保持关闭状态、然后可以命令 TPS40210-Q1通过 NPN 晶体管的基极导通。 齐纳二极管用于将 DIS 引脚电压钳制在10V 最大额定值以下。
请帮助查看以下分立式控制电路。 提前感谢。