Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 尊敬的所有人:
我的公司有一个使用 LM5116电源的设计、但它现在有问题。
- 使用包含元件值的原理图、如 LM5116数据表(参考设计)所示。
- 从空载切换到中等负载时、LM5116不提供5V 输出、使用万用表可以测量5V、但使用 LM5116的5V 电源的反向系统无法正常工作。
- VIN=12V、输入电流= 1.1A、Vout=4.9V、RL=3 Ω、输出电流= 1.6A。
- 当我移除负载(无负载)时、输入电流=0.4A、电感器很热。 在12伏电压下再充电、经过一小段时间后、输入电流在无负载的情况下将再次增加到0.4A、电感器将再次加热。线圈发生了变化、但情况仍然没有改善。
您可以在附加的文件中看到详细信息。
您能为我提供解决上述问题的解决方案吗?
提前感谢。
越南