This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:电感器升温、输出纹波

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971604/lm5116-the-inductor-heats-up-output-ripples

器件型号:LM5116

尊敬的所有人:

我的公司有一个使用 LM5116电源的设计、但它现在有问题。

  • 使用包含元件值的原理图、如 LM5116数据表(参考设计)所示。
  • 从空载切换到中等负载时、LM5116不提供5V 输出、使用万用表可以测量5V、但使用 LM5116的5V 电源的反向系统无法正常工作。
  • VIN=12V、输入电流= 1.1A、Vout=4.9V、RL=3 Ω、输出电流= 1.6A。
  • 当我移除负载(无负载)时、输入电流=0.4A、电感器很热。 在12伏电压下再充电、经过一小段时间后、输入电流在无负载的情况下将再次增加到0.4A、电感器将再次加热。线圈发生了变化、但情况仍然没有改善。

您可以在附加的文件中看到详细信息。

您能为我提供解决上述问题的解决方案吗?

提前感谢。

越南

e2e.ti.com/.../LM5116-Waveforms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    波形表示不稳定性。 请发送完整的 LM5116快速入门计算器(该文件可在产品文件夹中找到)。 请注意、您还可以尝试使用 EVM (5V/7A)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    请参阅我刚才填写的 LM5116快速入门计算器。

    如​​ 参考设计中所示、一些值不正确、无源器件的值参数不正确。

    此致、

    越南

    e2e.ti.com/.../2502.LM5116_5F00_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越南

    文件中的反馈电阻器不正确、因此这会影响补偿组件值计算。

    此外、您使用的是什么 FET? 请使用实际的 EVM 尝试您的电路。 如果您的设计中问题仍然存在、我们需要详细查看您的原理图和布局。

    此致、

    Tim