This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:器件开始振荡所需的 RT/CT 引脚阈值电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971984/uc2844a-rt-ct-pin-threshold-voltage-for-the-device-to-start-oscillate

器件型号:UC2844A

大家好、

我是否可以询问器件 是否具有启动振荡所需的 UC2844A RT/CT 引脚阈值电压值?

我在数据表中找不到这样的值。

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    峰间斜坡的典型值为1.7V、如下面的数据表振荡器部分所示。 还有~0.6V 的直流偏移、因此峰值电压将为1.7V+0.6V~2.3V。我们没有确切的最小/最大值、因为这些值未被测量、但您询问的阈值上限应大约为+/-5%。 充电电流由 VREF 的外部上拉电阻器定义。 放电电流最小值/最大值在"振幅"下方的振荡器参数表中指定。  

    此致、

    Steve M