请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54A20 主题中讨论的其他器件: UCD90160A
您好,
在我的设计中、TPS54A20的可开发引脚由另一个功率器件的 GPIO 驱动、如下所示:
TPS54A20可通过 TPS54A20的12V 电源建立后可以启动的器件进行驱动。 由于这个 TPS54A20可编程引脚是悬空的、TPS54A20可以在驱动器件运行之前启动。
在 UCD90160A 应用0至1转换之前、以下具有可开发引脚下拉电阻的权变措施是否正常、因为它应该阻止 TPS54A20的启动?
我是否应该特别注意此类实施?
谢谢