This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:可编程

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972073/tps54a20-ennable-mgt

器件型号:TPS54A20
主题中讨论的其他器件: UCD90160A

您好,

在我的设计中、TPS54A20的可开发引脚由另一个功率器件的 GPIO 驱动、如下所示:

TPS54A20可通过 TPS54A20的12V 电源建立后可以启动的器件进行驱动。 由于这个 TPS54A20可编程引脚是悬空的、TPS54A20可以在驱动器件运行之前启动。

在 UCD90160A 应用0至1转换之前、以下具有可开发引脚下拉电阻的权变措施是否正常、因为它应该阻止 TPS54A20的启动?

我是否应该特别注意此类实施?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是一个很好的解决方案。 您只需 µA 电阻足够小、以便使用4 μ A 内部上拉电流下拉 EN 引脚、以便在 UCD90160A 输出高阻抗时将其关闭。 ~1.2V 阈值和典型值为4 µA 的电流源、电阻必须小于300kΩ Ω。 为了增加一些裕度以考虑器件的容差、我建议<1 μ V、10kΩ 100kΩ 绝对足够小。

    Anthony